请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5122、 LM5170
你(们)好
我想设计 多相升压应用、这里是设计要求、
升压输入电压为4.2V~9.6V、输出为12.3V/62A。 我是否可以使用 LM5122、该配置为六相菊花链、或者可以使用任何更好的解决方案? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.