This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:多相升压解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011274/lm5122-q1-multi-phase-boost-solution

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5170

你(们)好

我想设计 多相升压应用、这里是设计要求、  

升压输入电压为4.2V~9.6V、输出为12.3V/62A。 我是否可以使用 LM5122、该配置为六相菊花链、或者可以使用任何更好的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,您可以使用 LM5122 DO 六相。 这需要6个 LM5122。  

    或者、您也可以使用3个 LM5170进行六相操作、 但您需要为每个相位电压反馈添加一个 OPA。