This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:对于输入电压=16V、输出电压=0.70V、输出电流=5.0A、电源效率为>85%的开关稳压器有何建议?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS543620, TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011476/tps53319-any-recommendations-for-switching-regulator-with-vin-16v-vout-0-70v-iout-5-0a-with-power-efficiency-85

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS543620TPS54J061

大家好、  

我们尝试对 以下稳压器进行仿真、但无法获得超过>85%的功效。 即使电源效率为85%、我们仍需要至少使用10x10mm 的大电感器、因为开关频率较低。 我的问题-  
1.这是我们可以达到的最佳效果吗?  
2.是否有任何其他稳压器可以返回更好的频率和更小的布板空间?
希望对一个新评估者的解决方案有一些反馈。 谢谢。
Rgds、
KL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正-
    2.是否有其他稳压器可以返回更高 的效率和更小的布板空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数搜索包含所有已发布的器件。  

    考虑使用 Webench 根据您的确切规格估算尺寸和效率。  

    以下是指向适用于 TPS53319 https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/356的 webench 链接  

    我可以通过降低 TPS53319的开关频率来获得87%的效率。   

    查找额定输出电流附近的器件。   在更高的开关频率下工作时、超大功率级的效率可能会降低。

    TPS54J061可能是更好的选择、它在过去一年中发布、尺寸为2x3mm、功率级针对6A 进行了优化。  或 TPS543620