请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53319 主题中讨论的其他器件: TPS543620、 TPS54J061
大家好、
我们尝试对 以下稳压器进行仿真、但无法获得超过>85%的功效。 即使电源效率为85%、我们仍需要至少使用10x10mm 的大电感器、因为开关频率较低。 我的问题-
1.这是我们可以达到的最佳效果吗?
2.是否有任何其他稳压器可以返回更好的频率和更小的布板空间?
希望对一个新评估者的解决方案有一些反馈。 谢谢。
Rgds、
KL