This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:提高时间和下降时间

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010686/tps274160-raise-time-and-falltime

器件型号:TPS274160

我们在  工业数字输出设计中使用 TPS274160BRLHR、当我们使用 DSO 检查输出时、我们观察到输出上升和下降时间处于最大值(大约330ms)。

是否有任何方法可以缩短上升和下降时间?

我们在输出端有齐纳、TVS 和串联电阻器、这些电阻器会影响下降时间。

但在@25°C 的温度下工作时、上升时间应约为130ms。

我们尝试以500Hz 的频率切换24V 输出。

请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunatha、

    感谢您联系我们。 首先、从波形来看、上升时间似乎为340us、而在您的帖子中、您表示为330ms。 以确保它应该是微秒正确吗?

    1.首先、您能否放大波形并 使用光标进行测量? 它可以提供更准确的数据。  

    2.您能否提供电路原理图?

    3.您能否在同一屏幕上提供 Vout 和 EN 显示的屏幕截图? 时间安排可能会给我们更多线索。

    4.为什么上升时间是您的应用中的一个问题? 它是否会影响有效占空比?

    从数据表中可以看出、最长上升时间应为~150-20us、即130us。 因此、理论上它应该更短。

    此致、

    您好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    是的、你是对的。 上升和下降时间、以微秒为单位、而不是以毫秒为单位。

    3.3V 黄色信号为 EN、红色信号为输出。

    在这个上升时间内、我们无法生成超过500Hz 频率的 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manjunatha、

    您能否在输出端共享 RC 滤波器的值? 我无法通过图片清楚地看到价值。 您能否尝试减小 RC 滤波器的电阻以查看其是否有用? 此外、输出端的 RC 滤波器而不仅仅是电容有什么作用来平缓电压?

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    C = 22nF 和 R 220E、R 用于保护齐纳二极管。 (本质安全屏障)。

    我已拆下电容器和保险丝并测量 IC 输出。 随着该下降时间减少到大约110uS、但上升时间仍然不变。 I.e、>~ 330uS。

    此致、

    Manjunatha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunatha、

    测试时的负载电流是多少?电流限制设置是什么? 您能否也收集电流波形? 我想、如果以某种方式触发电流限制、Vgs 将减小、FET 的导通时间也将更短。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    电流限制为100mA。

    未加载输出、 在没有任何负载的情况下使用 DSO 直接探测电压。

    我将与负载 ap 共享电流波形。

    此致、

    Manjunatha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 查看波形。 另一个要尝试的方法是提高电流限制(至高值)、以查看情况是否有所改善。

    此致、

    您好