我们在 工业数字输出设计中使用 TPS274160BRLHR、当我们使用 DSO 检查输出时、我们观察到输出上升和下降时间处于最大值(大约330ms)。
是否有任何方法可以缩短上升和下降时间?
我们在输出端有齐纳、TVS 和串联电阻器、这些电阻器会影响下降时间。
但在@25°C 的温度下工作时、上升时间应约为130ms。
我们尝试以500Hz 的频率切换24V 输出。
请帮助我解决此问题

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在 工业数字输出设计中使用 TPS274160BRLHR、当我们使用 DSO 检查输出时、我们观察到输出上升和下降时间处于最大值(大约330ms)。
是否有任何方法可以缩短上升和下降时间?
我们在输出端有齐纳、TVS 和串联电阻器、这些电阻器会影响下降时间。
但在@25°C 的温度下工作时、上升时间应约为130ms。
我们尝试以500Hz 的频率切换24V 输出。
请帮助我解决此问题

大家好、Manjunatha、
感谢您联系我们。 首先、从波形来看、上升时间似乎为340us、而在您的帖子中、您表示为330ms。 以确保它应该是微秒正确吗?
1.首先、您能否放大波形并 使用光标进行测量? 它可以提供更准确的数据。
2.您能否提供电路原理图?
3.您能否在同一屏幕上提供 Vout 和 EN 显示的屏幕截图? 时间安排可能会给我们更多线索。
4.为什么上升时间是您的应用中的一个问题? 它是否会影响有效占空比?
从数据表中可以看出、最长上升时间应为~150-20us、即130us。 因此、理论上它应该更短。
此致、
您好