This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于切换降压转换器(或同步转换器)的控制器

Guru**** 2681725 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28501, PMP30446, UCC23313-Q1, UC3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008825/controller-for-switching-a-buck-converter-or-a-syncron-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28051UCC28501PMP30446UCC23313-Q1UC3823

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我正在寻找用于开关降压转换器(或同步转换器)的控制器。 输入电压为390V 至410V、输出电压应为380V。 因此、我将需要一个用于栅极的驱动器和一个隔离变压器。 但首先、我需要一个控制器。 因此、我正在寻求您的帮助、以找到合适的解决方案。

T1 (和 T2)的栅极将通过隔离式驱动器连接到我要查找的控制器。

根据客户的说法、控制器的电源可以 是3.3V、12V 或24V。

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    有关 驱动高侧 HV MOSFET 的一些想法、请查看此 E2E 主题。 栅极驱动变压器可能无法用于如此高的 PWM 占空比。 如果您使用二极管代替 T2、则 可以 使用单通道高侧隔离式驱动器来驱动高侧。 我还发现 PMP30446是 一种参考设计、接近所提供的规格、但由于输入电压相对较低、因此您的设计可以简化。 此设计提供了 HV 非同步降压的栅极驱动器的一个很好的示例、它使用的是 UCC28051 PWM 控制 器、但实际上、可以使用任何单端通用 PWM 控制器。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的大力帮助。 还感谢 Danilo、他将我的查询重新发布到 E2E 论坛。

    我是否正确理解当我将 UCC28501 PWM 控制器与 UCC21220AD 隔离式驱动器一起使用时、对非同步降压转换器的控制将起作用(如 PMP30446设计中所示)。

    因此、我还有一个问题:UCC28501的 DRV 输出连接到 UCC21220AD 的输入 A 和 B。 但我认为输入 A 和 B 应该反相、以避免 Q1和 Q4短路。

    UCC1845 (如您链接的 E2E 主题中所述)似乎具有尺寸不足的电压隔离。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    在 PMP30446 参考设计中、两个栅极驱动器同步切换两个独立的非同步降压转换器。 这不是同步降压、正如您的问题似乎暗示的那样、必须异步切换上部和下部 MOSFET。 这是因为该设计需要高输入电压。 由于400V 更易于管理、因此您的情况将会简单得多。 在您的情况下、由于您不使用同步降压、因此可以使用单通道隔离式栅极驱动器、而不是双通道 UCC21220AD。 TI 拥有许多单通道隔离式驱动 器、但类似 UCC23313-Q1的器件可与控制器和驱动器的 VDD=13V (驱动器具有12.5V UVLO (OFF))兼容。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    附件您可以找到上面绘制的原理图、但添加了一些其他信息。 我们需要一个电压控制降压转换器(或同步转换器)。

    隔离式驱动器是您的理想选择、但我也需要具有电压模式的 PWM 控制器。 电流模式对我们的情况没有用处。 UCC28501似乎具有电流模式、但不具有电压模式。

    我找到了 UC3823、您可以将其更改为电压模式。 该 IC 是否足以满足我要实现的降压转换器?

    此致

    安德烈亚斯 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    TI 通用电流模式 PWM 控制器可通过将斜坡馈入 CS 引脚来设置 VMC、它们不是特定于拓扑的、因此可用于反激式、正向、降压、升压等 为 VMC 配置 CMC 是我们的数据表中详述的一项功能、如下所示。 此外、任何 UCC35xxx 都是 VMC 特定的(在器件型号中、5与8决定 CMC 与 VMC)。 UCC35706 是 TI 的 VMC 专用 PWM 控制器示例。 以下是所有 TI 通用 PWM 的参数搜索结果、这些 PWM 是 VMC 或 CMC、可以配置为 VMC

    我在原理图中看到的其他挑战:

    1. PWM 的电源电压(VCC)被指定为3V-12V。 请注意您选择的任何 PWM 的 UVLO (开/关)、因为它们不会开启或在低至3.3V 的电压下运行。   UCC2813-3 的 UVLO 最低、为4.1 VN/3.6 Voff、但绝对最大值限制为12V。希望您无需能够从3.3V 的低 VCC 开始
    2. 对于同步降压转换器、当您引入高侧隔离式栅极驱动器、但在低侧 SR 上使用直接驱动时、高侧和低侧之间将存在延迟不匹配。 为了避免可能的交叉传导、您需要匹配高侧和低侧之间的栅极驱动延迟。 这将包括为低侧 SR 引入栅极驱动延迟。 如果在低侧使用二极管(非同步降压)、则电路没有问题、因为它会被消耗。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Steve、感谢您的良好支持和提示。 对于我来说、有必要使用压控转换器。 很高兴看到几乎所有 PWM 控制器都可以设置为此模式。 现在我没有其他问题了。 最诚挚的问候 Andreas B.