This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165能否保持升压功能而不进行调光?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011091/tps61165-can-we-let-tps61165-keep-in-boost-function-and-without-dimming

器件型号:TPS61165

先生,您好:

如果我需要使用 TPS61165获得12V/300mA、  

请告诉我们、我们是否可以让 TPS61165保持升压功能而不进行调光?

我的意思是仅将输出电压固定在12V 并保持 CTRL 高电平、原理图如数据表的图16所示、但没有 PWM 信号。

是否可以接受? 如果是、我们如何计算输出电压?

请帮助我们提供建议。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、请在本例中提供帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    是的、可以将 CTRL 引脚保持在高电平以获得最大200mV 的 VFB。 实际上、当存在 PWM 信号时、它也是升压模式。 该器件从 PWM 采样占空比、并在 FB 中得到200mV *占空比。 因此、输出电流将减小。

    对于输出电压、您可以在 LED 数据表中找到@ 300mA 的正向电压。 脉冲200mV VFB、可获得输出电压。