请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 先生,您好:
如果我需要使用 TPS61165获得12V/300mA、
请告诉我们、我们是否可以让 TPS61165保持升压功能而不进行调光?
我的意思是仅将输出电压固定在12V 并保持 CTRL 高电平、原理图如数据表的图16所示、但没有 PWM 信号。
是否可以接受? 如果是、我们如何计算输出电压?
请帮助我们提供建议。
非常感谢。