请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630-Q1 尊敬的团队
在 客户的新项目中、我们在 LMR33630-Q1中进行设计、这是一个好消息。
您可以帮助查看原理图(U28和 U26)吗?
U28规格:输入电压=9V~16V、输出电压=5V、输出电流=2A

U28规格:输入电压=5V、输出电压=3.3V、输出电流=2A

非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
在 客户的新项目中、我们在 LMR33630-Q1中进行设计、这是一个好消息。
您可以帮助查看原理图(U28和 U26)吗?
U28规格:输入电压=9V~16V、输出电压=5V、输出电流=2A

U28规格:输入电压=5V、输出电压=3.3V、输出电流=2A

非常感谢
丹尼