This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:原理图审阅

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010904/lmr33630-q1-schematic-review

器件型号:LMR33630-Q1

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 LMR33630-Q1中进行设计、这是一个好消息。

您可以帮助查看原理图(U28和 U26)吗?

U28规格:输入电压=9V~16V、输出电压=5V、输出电流=2A

U28规格:输入电压=5V、输出电压=3.3V、输出电流=2A

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    两种原理图看起来都很好。 我相信客户遵循 了数据表中的表8-2 (这很好)。 关于3V3输出原理图、L5为1.5uH、这应该可以。 表8-2确实建议使用2.2uH 的较高值、因此可能是客户进行了拼写错误(如果他们在表8-2后面)。 无论如何、1.5uH 应该是可以的。 只是想指出这一点。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    对于 U28部分:

    输入电容35V-50V 额定值、输出电容16V 额定值

    2.在 C211系列中添加0欧姆

    3.将 R444+R133减小到10K~22K 范围

    4. C368是 DNP

    对于 U26部分:

    1.输入电容>16V,输出电容10V

    2.在 C223系列中添加0欧姆

    B R

    Andy