This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:MON 输入缩放

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011120/ucd90120a-mon-input-scaling

器件型号:UCD90120A

如果我们需要将输入电压调节到 UCD90120A 的某些 mon 输入、是否建议分压器使用电阻范围?  

查看模拟输入的规格、列出了8 Mohm min 的输入阻抗 但也有一个-5uA 至+5uA 的输入失调电流规格。 此偏移规格是否表示输入可以从感测到的电压源汲取多少电流?  如果是这样、应调整输入端的电阻分压器的大小、使该电流不会影响分压电压、例如500uA。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    分频器使用的典型值为10K-1K。 还建议使用10-100nF 电容器来滤除纹波、以获得更高的精度。

    此致

    Yihe