请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90120A 如果我们需要将输入电压调节到 UCD90120A 的某些 mon 输入、是否建议分压器使用电阻范围?
查看模拟输入的规格、列出了8 Mohm min 的输入阻抗 但也有一个-5uA 至+5uA 的输入失调电流规格。 此偏移规格是否表示输入可以从感测到的电压源汲取多少电流? 如果是这样、应调整输入端的电阻分压器的大小、使该电流不会影响分压电压、例如500uA。 是这样吗?