This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2301:TPS2301

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008211/tps2301-tps2301

器件型号:TPS2301

你(们)好

我将 TPS2301控制 器用作5V@1Amath 电源的限流器。 请参阅随附的图片。

我对它有一些问题。 在系统上电期间、控制器将进入故障状态并"关闭"栅极电压。

这意味着我看到稳定的输入电压[5V_L_FIX]、但我在 MOSFET 的另一侧得到0V [5V_L_FIX_LM]。

输出级[5V_L_FIX_LM]上没有任何负载

测试方案中某些组件的实际配置为:

  • R996 -未组装
  • R994 -组装好的100K 电阻器
  • R997  -未组装
  • R977 - 组装的0r 电阻器
  • R978 - 组装的0r 电阻器

请提供建议。 我是否在计划设计中犯了一些错误?

此外、附加的启动波形:

第1张和第2张图片:黄色- Vin、绿色- Gate、蓝色-计时器、粉色- Vout

第3张和第4张图片: 黄色-输入电压、绿色-门、蓝色-计时器、粉色-启用

谢谢

Alexei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    感谢您与我们联系。 我正在研究它、并将在明天早上(IST)之前返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    请在 C652的位置填充3.3nF 或更多电容值、以降低输出电压压压摆率。 请告诉我们、启动成功进行、或者在实施后未成功启动。   外部 MOSFET 的栅极和接地端之间需要额外的电容(CG)、以限制浪涌电流。 根据原理图、电流限制(ILMT)设置为1.13A。因此、浪涌电流应限制为 ILMT 的最大60%、即678mA。 请参阅以下公式计算 Cg 值以限制浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的详细回答。 请参阅以下填充3.3nF 电容器代替 C652后的波形。

    现在、它看起来很实用。

    第1张和第2张图片:黄色- Vin、绿色- Gate、蓝色-计时器、粉色- Vout

    第3张和第4张图片: 黄色-输入电压、绿色-门、蓝色-计时器、粉色-启用

    但 我的另一个通道上存在类似的问题。 主要区别是 Vin 电压[1V]。

    此外、 由于低电压限制、它还在器件的另一侧实现。

    请参阅下面的方案:

    栅极电容器3.3nF 对[C677]没有帮助。 请参阅以下具有3.3nF 栅极的1V 通道的启动波形。

    第1张和第2张图片:黄色- Vin、绿色- Gate、蓝色-计时器、粉色- Vout

    第3张和第4张图片: 黄色-输入电压、绿色-门、蓝色-计时器、粉色-启用

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    感谢您分享更新、很高兴知道电路现在工作。 但是、通道2的建议工作电压范围为3V 至5.5V。因此、它可能无法在1V 输入下工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    1V 通道是根据 TI 应用手册文档[SLVA110]中的建议实施的。

    请参阅以下内容:

      

    我是否理解错了?

    请更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    我找不到此应用手册。 请您与我共享 PDF 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS2301-Low-Voltage-Application.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    非常感谢您的分享。 请让我来讲解一下。 今天(IST)结束后、我将再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    我认为我们需要在 C677上安装3.3nF 陶瓷电容器、以降低浪涌电流、如前所述、对于通道1、这一点很重要。 无论 是否正在启动、请随时向我们发布状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    C677上已经填充了3.3nF 电容器。 请参阅最后4个范围屏幕截图。  

    但是、此更改未解决问题。   

    Alexei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    我正在研究这个问题、并将在明天再次与您讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    您是否有适用于 TPS2301的 EVM。 您是否能够在 EVM 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avishek

    遗憾的是、我没有 EVM。

    我看到该产品不再生产。  我将介绍 TPS2301EVM-153。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Alesei。。 这就是我也没有 EVM 的原因。 我想在 EVM 中测试这种1V 架构。 不过、我将再次详细查看原理图并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    这是您要测试的新设计还是旧设计? 请更换控制器并进行检查。 它无法在一个电路板或您拥有的所有电路板中启动吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avishek

    这 是一种新设计。

    我有3个附加电路板、  与1V 电压有完全相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    我正在向您发送朋友请求。 请接受。 我们将通过私人消息进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexei、

    当我们通过私人消息进行通信时、我将关闭此线程。