This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207S:在寻找没有通常情况下的降压转换器、并且#39;min 电压#39;限制

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62122, TPS562207S, TPS62901, LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010666/tps562207s-looking-for-a-buck-without-that-usual-min-voltage-restriction

器件型号:TPS562207S
主题中讨论的其他器件:TPS62122TPS62901LM2621

您好!

在应用中使用 TPS 62122很长时间、在应用中
VIN 可能在2V - 12V 之间变化、所需的 VOUT 为2.3 - 3.6V -或 VIN 提供的任何电压(直通);电流最大 100mA。

现在、我们有一个对成本非常敏感的应用、我们需要其他东西、但我发现的所有降压稳压器都具有~4V 的最小电压;在该电压下、它们会关闭。

这种集成是正确的、如何实现? 如果 VIN 低于编程的 VOUT、为什么它们不会仅旁路?

并且:最重要的是、您是否有我可以查看的降压转换器的提示?

Thx。 很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压转换器无法支持低于 VOUT 的 VIN。 您应该为您的应用使用降压/升压。 您可以接受降压/升压吗? 如果是、我可以将此主题转给 TI 其他团队以寻求帮助。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、有一些降压稳压器会降至2V、比如62122、我想理解、为什么当 VIN < VOUT 时、降压稳压器不会直接通过呢?
    如今、62122的使用方式完全相同:输出设置为3.3V、并且每当 VIN 低于 VOUT 时、只需跟随 VIN。

    但如有必要、请。 将此请求发送给另一个 TI 团队。

    我们需要的是:VIN 2-12V、100mA、VOUT:3.3V (如果 VIN 足够高)、否则 VOUT=VIN;QFN 或类似产品、价格<=0、5$

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GGA、

    如果您可以接受 VIN 之后的 Vout、但未调节、是的、某些降压稳压器可以支持、如 TPS62122。

    因为我们可以检查 TPS62122的 VIN UVLO 分别为 VIH=0.8V、VIL=0.6V。 对于这些较低的 UVLO 器件、内部电路设计比 TPS562207S 等较高的 UVLO (如4V/3.6V)复杂得多。

    您可以查看 TPS62901、它可能适用。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lishuang、

    Thx。 非常感谢您的支持。
    62901是一款出色的器件、但比62122更昂贵、而且它需要3V VIN_min

    考虑到这一点、升压可能对我们有好处:我们的 VIN 从高达12V 到1.5V 电池不等

    像 TI LM2621这样的器件可能是一个很好的折衷方案。 但它不符合同样的价格。

    也许您有更好的提示?

    理想的解决方案是(100mA、QFN 或类似产品、价格< 0.5$):
    a. VIN 2-12V 中的任何一个、VOUT:3.3V (如果 VIN 足够高)、否则 VOUT=VIN;  

    b. VIN 1.2-12V、VOUT:3.3V;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GGA、

    很抱歉、缺失 TPS62901的输入电压为3V VIN_MIN。 是的、LM2621可能是一个很好的折衷方案。

    让我们等待我的同事的反馈。 请稍候。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我找不到适用于此应用的1.2V Vinmin 降压。 我已请求升压转换器团队查看并提出选项。