Other Parts Discussed in Thread: TPS62122, TPS562207S, TPS62901, LM2621
主题中讨论的其他器件:TPS62122、 TPS62901、 LM2621
您好!
在应用中使用 TPS 62122很长时间、在应用中
VIN 可能在2V - 12V 之间变化、所需的 VOUT 为2.3 - 3.6V -或 VIN 提供的任何电压(直通);电流最大 100mA。
现在、我们有一个对成本非常敏感的应用、我们需要其他东西、但我发现的所有降压稳压器都具有~4V 的最小电压;在该电压下、它们会关闭。
这种集成是正确的、如何实现? 如果 VIN 低于编程的 VOUT、为什么它们不会仅旁路?
并且:最重要的是、您是否有我可以查看的降压转换器的提示?
Thx。 很多