请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691-Q1 主题中讨论的其他器件: LM3421-Q1、 TPS92692
尊敬的 TI 团队:
我想问您、TPS92691-Q1可以满足 ES95400-10和 ES96200-00标准(HKMC 标准)。 如果没有、您能否推荐其他符合这些标准的降压/升压控制器产品? 请参阅以下设计要求。
应用:汽车双功能 LED 头灯
2.拓扑:降压/升压
输入:4.5V 至40V
输出:9V (近光灯)和18V (近光灯和远光灯)
5. LED 负载电流:1.1A (预期)
此致、