This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:ES95400-10和 ES96200-00标准

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691-Q1, LM3421-Q1, TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010177/tps92691-q1-es95400-10-and-es96200-00-standard

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3421-Q1TPS92692

尊敬的 TI 团队:

我想问您、TPS92691-Q1可以满足 ES95400-10和 ES96200-00标准(HKMC 标准)。 如果没有、您能否推荐其他符合这些标准的降压/升压控制器产品? 请参阅以下设计要求。

应用:汽车双功能 LED 头灯

2.拓扑:降压/升压  

输入:4.5V 至40V  

输出:9V (近光灯)和18V (近光灯和远光灯)

5. LED 负载电流:1.1A (预期)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    零件规格是保证。  就满足任何其他标准而言、这是一种系统级设计、因此由用户来设计、测试和保证这些要求。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我完全同意您的观点、即这是一个系统级。 但我只想检查特殊器件是否满足这些标准。 无论如何、感谢您的确认。 另外一件事是、我的客户考虑将 TPS92691-Q1和 LM3421-Q1用于该解决方案。 它们是完美的解决方案吗? 请检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是用于汽车、我将使用具有扩频功能的 TPS92692来帮助解决 EMI 问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    感谢您的推荐。 我会向我的客户推荐它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeffrey。  我们将关闭此帖子。

    图安