This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:TPS549D22

Guru**** 2381130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008984/tps549d22-tps549d22

器件型号:TPS549D22

大家好、

客户希望更改内部 NVM 中的电压设置。

当器件运行时使用 STORE_DEFAULT_ALL、我的客户很难关闭输出、因为他们最终会违反其电源启动定序。

我们将 TPS549D22默认输出配置为0.975V。

一旦我们通过 PMBus 接口从 FPGA 更新输出电压变化或频率变化、是否需要一些时间来更新我们所做的新更改? 如果是、时间间隔是多少?

还是需要上电复位来更新新的更改?

如果我们更改开关频率或 ss 配置、我们需要重新启动 IC

注意事项

Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    TPS549D22支持通过 VOUT_COMMAND 进行动态电压调节。 数据表中的图13展示了这种行为。 更新输出电压需要一些时间。 例如、图13表明、将电压从0.7V 更改为1.2V 大约需要3ms。

    要更改软启动时间、您必须更改引脚搭接电阻并重新启动 IC。 MFR_SPECIFIC_02寄存器中有一个位、允许客户在默认设置为1ms 的内部软启动情况下在外部和内部软启动之间切换。 要使该设置生效、必须在该设置之后执行 STORE_DEFAULT_ALL 命令和器件的循环通电。

    无需重新启动 IC 即可调整开关频率。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alec、

    感谢您的快速响应、  


    如您所述、稳定输出电压的3ms 持续时间。 在此转换时间(3ms)内、我们了解到负载不会受到干扰/断开?
    从图中我们了解到、当应用 VOUT_COMMAND 时、Vout 没有斜降。

    2、PGOOD 延迟可以动态更改吗? 必须确认是否需要重新引导?

    我们配置了 TPS549D22 Vout = 0.975V,Vout 容差(wrt 至 IC Vout)是多少,。 最大值是多少 并在运行期间最小输出电压。

    注意事项

    Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    要回答您的问题:

    1、输出电压变化时、不需要断开负载。  

    2.是的、更改 xD1将允许动态调整 PGOOD 延迟。 设备将需要一个存储命令、以便在重新引导后应用设置、但不需要完全重新引导设备。  

    3.考虑到 VOUT 命令寄存器的分辨率、我希望输出电压的容差为+/- 2mV。 在施加负载的情况下、您可能会得到+/- 0.5%的容差。 这意味着在额定条件下、输出应介于0.973V 和0.977V 之间。 在器件的满负载额定值范围内、我预计输出将保持在0.971V 至0.979V 之间。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alec、

    感谢您的回答、

    我们需要团队中不同团队成员对此进行更详细的说明。  是否可以在今天下午3点之前与您的技术团队会面。 请对此发表评论。

    注意事项

    Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我们计划在设计中实施少量参数、如果不正确、请确认我们所做的假设是正确的。  

    我在一些常见问题解答中看到 了在 TI IC 发货前对其进行预编程的内容。 如何就此联系 TI、并告知我是否有针对  MOQ 等 TI IC 进行预编程的任何条款和条件。

    参数 PMB 接口命令 说明 需要重新启动 IC 对加电和断电顺序的影响 硬件更改要求 可选硬件设置   ELF 变更要求 结论(可以包含在设计中、也可以不包含在内)
    输出电压 VOUT_COMMAND 输出电压设定值。 DAC 分辨率为 1.9531mV、和
    范围为~0.6V 至~1.200V
    新配置输出的3ms 延迟影响 没有 R199应针对0.975V 取消装配、如果输出电压为0.95V、则组装 R199   需要为同一个编写 PMBus 代码 保证变更的电气性能。 ELF 的实施是未来必须实现的
    开关频率 MFR_SPECIFIC_03 对 Fsw 和 CONTROL 进行编程
    模式、读取 RC 斜坡
    没有 没有   保证变更的电气性能。 ELF 的实施是未来必须实现的
    软启动时间 MFR_SPECIFIC_02 读取 SST、CM、HICLOFF、TRK
    和 SEQ。 程序被强制执行
    跳过软启动。
    是的 此处覆盖的值仅在下一次上电复位之前正常 没有 R200电阻值可针对不同的软启动时间进行更改 这些参数使用 OEM/供应商和外部引脚搭接配置的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。  它最初不是必须配置的。
    加电延迟 MFR_SPECIFIC_01 编程 PGOOD 延迟和上电延迟 是的 这些将在下一个电路板上电复位期间产生影响 没有   这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。  它最初不是必须配置的。
    PGOOD 延迟 MFR_SPECIFIC_01 是的 没有   这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。  它最初不是必须配置的。
    VDD UVLO 阈值 MFR_SPECIFIC_06 对 VDD UVLO 电平进行编程 没有 没有   这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。  它最初不是必须配置的。
    WRITE_PROTECT WRITE_PROTECT 防止不必要的写入
    器件。 该寄存器可以是
    过度写入。 这不是
    永久锁定。
    没有 没有   这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。  它最初不是必须配置的。

    注意事项

    Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    我可以在 CST 下午2:30开会。 我不确定我团队的其他成员是否有空。

    -ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 IC 的预编程、我不确定是否可以在不进行特殊调整的情况下进行任何更改。 我可以在收到器件时提供有关器件编程的指导、但更改默认编程过程可能不可行、也可能无法显著延长器件接收的交货周期。

    就您在表中总结的信息而言、这看起来是正确的。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

     

    请在今天的1-2小时内随时告知您的空房情况。 我在晚上收到了你的邮件,但我没有看到同样的情况。

    对我们而言、CST 下午2:30为午夜1:00。 请在1-2小时内随时告知我们。

    请共享您的邮件凭据以安排会议。  

    注意事项

    Raghavndra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的更新。  

    注意事项

    Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

       TPS549D22的 PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT#引脚直接连接到1.8V 的 FPGA 组。 FPGA 和 TPS549D22之间是否需要任何缓冲器? 如果是、 您能否告知我们 PMB_CLK、 PMB_DATA 和 SMB_ALRT#引脚的电压电平、 TPS549D22的输入电压 为5V 直流电压。

    我们今天需要对此作出反应,请认为这是高度优先的事项。

    注意事项

    Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT 引脚可连接到 FPGA 的1.8V 组。 我将确保 FPGA 的1.8V 组额定电流达到驱动 PMBus 接口所需的电流量。 假设每条线路上的上拉电阻相同、则可以通过取1.8V/(上拉电阻*1/3)来估算这一点。 如果1.8V 组无法提供 PMBus 接口、则需要一个缓冲器。

    对于逻辑高电平、PMBus 接口阈值的电压电平为1.35V、对于逻辑低电平、电压电平为0.8V

    您可以通过 a-biesterfeld@ti.com 与我联系

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的响应、我们计划避免 通过 FPGA 对 TPS549D22进行编程/控制、并建立外部连接、并将通过 TI USB 编程器/适配器进行编程。 我们需要的澄清不多,如下所示,请向我们提供帮助。

    1. 在应用/评估模块中、PMBus 接口没有上拉电阻、是否确实需要为 PMB_CLK 和 PMB_DATA 引脚添加上拉电阻?
    2. 如果需要上拉、我们可以将这些信号上的上拉电阻器(PMB_CLK 和 PMB_DATA)连接到5V 板载电源、还是需要连接 USB 适配器3.3V 引脚?  (板载3.3V 电源将在 FPGA 编程后启动)
    3. USB  适配器 PMBus 引脚为3.3V 逻辑、 TPS549D22 PMBus 引脚可能会达到5V、我认为这不是问题、因为在评估板中也直接连接了 PMBus、请参阅所附图像。  

    等待您的回复、请优先考虑此问题。

    注意事项

    Raghavendra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、  

    要回答您的问题:

    如果使用 EVM 和 TI USB 适配器、则不需要上拉电阻器、因为 USB 适配器将具有内部上拉电阻器。

    如果您在 PMBus 驱动器没有内部上拉的系统上使用该器件、则只要达到数据表中指定的逻辑高电平和逻辑低电平阈值、PMBus 线路就可以上拉至5V 或3.3V。

    是的、正确的方法是使用 USB 适配器通过3.3V 逻辑驱动 PMBus 引脚。  数据表将 PMBus 引脚的最大电压指定为6V、因此请考虑该限制。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TI 不提供预编程、但您可以联系我们的供应商、因为他们中的一些确实提供了该服务。

    -ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的持续支持。 使用此 AM 关闭票。

    注意事项

    Raghavendra M