大家好、
客户希望更改内部 NVM 中的电压设置。
当器件运行时使用 STORE_DEFAULT_ALL、我的客户很难关闭输出、因为他们最终会违反其电源启动定序。
我们将 TPS549D22默认输出配置为0.975V。
一旦我们通过 PMBus 接口从 FPGA 更新输出电压变化或频率变化、是否需要一些时间来更新我们所做的新更改? 如果是、时间间隔是多少?
还是需要上电复位来更新新的更改?
如果我们更改开关频率或 ss 配置、我们需要重新启动 IC
注意事项
Raghavendra M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望更改内部 NVM 中的电压设置。
当器件运行时使用 STORE_DEFAULT_ALL、我的客户很难关闭输出、因为他们最终会违反其电源启动定序。
我们将 TPS549D22默认输出配置为0.975V。
一旦我们通过 PMBus 接口从 FPGA 更新输出电压变化或频率变化、是否需要一些时间来更新我们所做的新更改? 如果是、时间间隔是多少?
还是需要上电复位来更新新的更改?
如果我们更改开关频率或 ss 配置、我们需要重新启动 IC
注意事项
Raghavendra M
您好、Raghavendra、
TPS549D22支持通过 VOUT_COMMAND 进行动态电压调节。 数据表中的图13展示了这种行为。 更新输出电压需要一些时间。 例如、图13表明、将电压从0.7V 更改为1.2V 大约需要3ms。

要更改软启动时间、您必须更改引脚搭接电阻并重新启动 IC。 MFR_SPECIFIC_02寄存器中有一个位、允许客户在默认设置为1ms 的内部软启动情况下在外部和内部软启动之间切换。 要使该设置生效、必须在该设置之后执行 STORE_DEFAULT_ALL 命令和器件的循环通电。
无需重新启动 IC 即可调整开关频率。
此致、
Alec Biesterfeld
您好、Alec、
感谢您的快速响应、
如您所述、稳定输出电压的3ms 持续时间。 在此转换时间(3ms)内、我们了解到负载不会受到干扰/断开?
从图中我们了解到、当应用 VOUT_COMMAND 时、Vout 没有斜降。
2、PGOOD 延迟可以动态更改吗? 必须确认是否需要重新引导?
我们配置了 TPS549D22 Vout = 0.975V,Vout 容差(wrt 至 IC Vout)是多少,。 最大值是多少 并在运行期间最小输出电压。
注意事项
Raghavendra M
您好、Raghavendra、
要回答您的问题:
1、输出电压变化时、不需要断开负载。
2.是的、更改 xD1将允许动态调整 PGOOD 延迟。 设备将需要一个存储命令、以便在重新引导后应用设置、但不需要完全重新引导设备。
3.考虑到 VOUT 命令寄存器的分辨率、我希望输出电压的容差为+/- 2mV。 在施加负载的情况下、您可能会得到+/- 0.5%的容差。 这意味着在额定条件下、输出应介于0.973V 和0.977V 之间。 在器件的满负载额定值范围内、我预计输出将保持在0.971V 至0.979V 之间。
此致、
Alec Biesterfeld
您好、Alec、
我们计划在设计中实施少量参数、如果不正确、请确认我们所做的假设是正确的。
我在一些常见问题解答中看到 了在 TI IC 发货前对其进行预编程的内容。 如何就此联系 TI、并告知我是否有针对 MOQ 等 TI IC 进行预编程的任何条款和条件。
| 参数 | PMB 接口命令 | 说明 | 需要重新启动 IC | 对加电和断电顺序的影响 | 硬件更改要求 | 可选硬件设置 | ELF 变更要求 | 结论(可以包含在设计中、也可以不包含在内) |
| 输出电压 | VOUT_COMMAND | 输出电压设定值。 DAC 分辨率为 1.9531mV、和 范围为~0.6V 至~1.200V |
否 | 新配置输出的3ms 延迟影响 | 没有 | R199应针对0.975V 取消装配、如果输出电压为0.95V、则组装 R199 | 需要为同一个编写 PMBus 代码 | 保证变更的电气性能。 ELF 的实施是未来必须实现的 |
| 开关频率 | MFR_SPECIFIC_03 | 对 Fsw 和 CONTROL 进行编程 模式、读取 RC 斜坡 |
否 | 没有 | 没有 | 保证变更的电气性能。 ELF 的实施是未来必须实现的 | ||
| 软启动时间 | MFR_SPECIFIC_02 | 读取 SST、CM、HICLOFF、TRK 和 SEQ。 程序被强制执行 跳过软启动。 |
是的 | 此处覆盖的值仅在下一次上电复位之前正常 | 没有 | R200电阻值可针对不同的软启动时间进行更改 | 这些参数使用 OEM/供应商和外部引脚搭接配置的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。 它最初不是必须配置的。 | |
| 加电延迟 | MFR_SPECIFIC_01 | 编程 PGOOD 延迟和上电延迟 | 是的 | 这些将在下一个电路板上电复位期间产生影响 | 没有 | 这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。 它最初不是必须配置的。 | ||
| PGOOD 延迟 | MFR_SPECIFIC_01 | 是的 | 没有 | 这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。 它最初不是必须配置的。 | ||||
| VDD UVLO 阈值 | MFR_SPECIFIC_06 | 对 VDD UVLO 电平进行编程 | 否 | 没有 | 没有 | 这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。 它最初不是必须配置的。 | ||
| WRITE_PROTECT | WRITE_PROTECT | 防止不必要的写入 器件。 该寄存器可以是 过度写入。 这不是 永久锁定。 |
否 | 没有 | 没有 | 这些参数使用 OEM/供应商的默认值进行配置。 如果我们在那段时间遇到任何问题、我们需要配置/更改设置。 它最初不是必须配置的。 |
注意事项
Raghavendra M
您好、Alec、
TPS549D22的 PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT#引脚直接连接到1.8V 的 FPGA 组。 FPGA 和 TPS549D22之间是否需要任何缓冲器? 如果是、 您能否告知我们 PMB_CLK、 PMB_DATA 和 SMB_ALRT#引脚的电压电平、 TPS549D22的输入电压 为5V 直流电压。
我们今天需要对此作出反应,请认为这是高度优先的事项。
注意事项
Raghavendra M
您好、Raghavendra、
PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT 引脚可连接到 FPGA 的1.8V 组。 我将确保 FPGA 的1.8V 组额定电流达到驱动 PMBus 接口所需的电流量。 假设每条线路上的上拉电阻相同、则可以通过取1.8V/(上拉电阻*1/3)来估算这一点。 如果1.8V 组无法提供 PMBus 接口、则需要一个缓冲器。
对于逻辑高电平、PMBus 接口阈值的电压电平为1.35V、对于逻辑低电平、电压电平为0.8V
您可以通过 a-biesterfeld@ti.com 与我联系
此致、
Alec Biesterfeld
您好、Alec、
感谢您的响应、我们计划避免 通过 FPGA 对 TPS549D22进行编程/控制、并建立外部连接、并将通过 TI USB 编程器/适配器进行编程。 我们需要的澄清不多,如下所示,请向我们提供帮助。

等待您的回复、请优先考虑此问题。
注意事项
Raghavendra M
您好、Raghavendra、
要回答您的问题:
如果使用 EVM 和 TI USB 适配器、则不需要上拉电阻器、因为 USB 适配器将具有内部上拉电阻器。
如果您在 PMBus 驱动器没有内部上拉的系统上使用该器件、则只要达到数据表中指定的逻辑高电平和逻辑低电平阈值、PMBus 线路就可以上拉至5V 或3.3V。
是的、正确的方法是使用 USB 适配器通过3.3V 逻辑驱动 PMBus 引脚。 数据表将 PMBus 引脚的最大电压指定为6V、因此请考虑该限制。
此致、
Alec Biesterfeld