This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:输出电容器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010073/tps61089-output-capacitor

器件型号:TPS61089

大家好、

我的客户正在考虑 TPS61089。 目前、客户正在使用陶瓷电容进行输出、但负载变化很大、他们希望添加电解电容来增加电容。  如果相位补偿正确、是否可以添加与陶瓷电容器并联的电解电容器?  

d/s 解释 了环路稳定性计算、但 它很复杂、因此如果您有 execl 计算表、您可以将其发送给我吗?

VIN=3.6V、

Vout=11.2V、

Iout=1-2A、

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    一般而言、添加 电解电容是可以的、这将使系统更稳定、但速度更慢。  您可以使用附件进行计算。  

    e2e.ti.com/.../tps6108x_5F00_design.xls

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    适合您吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen-San、

    感谢您的回答。 客户理解。

    此致、

    山口