请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 大家好、
我的客户正在考虑 TPS61089。 目前、客户正在使用陶瓷电容进行输出、但负载变化很大、他们希望添加电解电容来增加电容。 如果相位补偿正确、是否可以添加与陶瓷电容器并联的电解电容器?
d/s 解释 了环路稳定性计算、但 它很复杂、因此如果您有 execl 计算表、您可以将其发送给我吗?
VIN=3.6V、
Vout=11.2V、
Iout=1-2A、
此致、
山口