This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:EN 引脚控制

Guru**** 2585285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007632/tps63900-en-pin-control

器件型号:TPS63900

你(们)好。

我正在使用 TPS63900并开发一个新电路板、其中 EN 引脚可由 DIO (GPIO)控制。 预期行为如下:

a:如果 DIO 处于高阻抗状态、则启用 TPS63900

b.如果 DIO 处于 高电平输出、 启用 TPS63900

c. 如果 DIO 处于 低电平输出、 TPS63900将被禁用

DIO 引脚可以拉电流和灌电流高达2mA、我们希望避免使用额外的晶体管。 该团队提出了一个将 EN 引脚连接到 DIO (GPIO)和10kOhm 上拉电阻器的解决方案、如下所示:

此解决方案是否存在任何可能的缺点?  

除了对其进行测试之外、我们还想知道是否推荐这种方法(如果有更好的方法、我们很乐意向大家学习)。

感谢您的帮助、  
布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bruno、

        这种方法适合 您的应用。  

        下面是一些建议

        1.increase 通过电池供电时降低功耗的电阻器

        2.it 最好在 EN 和 GND 之间连接一个电容器、以避免高频噪声  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒、非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bruno、

        不用客气、希望您的项目进展顺利、再见

    此致

    TAO