请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 你(们)好。
我正在使用 TPS63900并开发一个新电路板、其中 EN 引脚可由 DIO (GPIO)控制。 预期行为如下:
a:如果 DIO 处于高阻抗状态、则启用 TPS63900
b.如果 DIO 处于 高电平输出、 则启用 TPS63900
c. 如果 DIO 处于 低电平输出、 TPS63900将被禁用
DIO 引脚可以拉电流和灌电流高达2mA、我们希望避免使用额外的晶体管。 该团队提出了一个将 EN 引脚连接到 DIO (GPIO)和10kOhm 上拉电阻器的解决方案、如下所示:

此解决方案是否存在任何可能的缺点?
除了对其进行测试之外、我们还想知道是否推荐这种方法(如果有更好的方法、我们很乐意向大家学习)。
感谢您的帮助、
布鲁诺