我知道、我之前已经讨论过这个主题、但我想分享一些信息、并可能获取一些信息。
我目前以120VAC 的速率运行、并从评估板开始保持84VDC 输出。 首先、90W 不是一个困难的停止。 我能够在不改变任何东西的情况下获得更大的功率和良好的波形、可能是150W。 我在电流感应线路上向 R23添加了一个前沿消隐电路、但我认为这并没有太大的作用。 我最大的改进似乎是增加了 C18、即 VBULK 电路上的滤波电容器。 我还分别增加了 LSNS、CS 和 VDD 上的电容 C15、C13和 C7。 我还将电感器增加到了大约170uH、并在输出端增加了2个470uF 电容器。 现在、我能够获得最低250W 的功率、效率为94%、功率因数为0.956、但保持低温却几乎没有必要、现在只是一个风扇。
总结:
L4 = 170uH
输出电容器= 4x 470uH
C7 = 2.67uF
C15 = 1.21uF
C18 = 1.2uF
前沿消隐-与 MMBT2222基极串联的0.01uF 电容(基极至 R19、集电极至 CS、发射极至 GND)
现在、这里是我遇到问题的地方。 在下面的屏幕截图中、阴影部分是在 TP11上看到的交流曲线顶部、TP6上有接地线夹(范围无论如何都是浮动的)。 放大显示、每个其他脉冲都有一个圆顶而不是倾斜顶。 我已将 R19从1 150R 降低到50R 电阻器、将 C11增加到1uF、将 R1更改为100R、并尝试在 VBULK、LSNS 和 CS 上使用各种较大的电容器。 全部无效。

有人有什么想法吗? 我不知道它为什么这么做。