This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:提高功率

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008031/ucc29910a-increasing-power

器件型号:UCC29910A

我知道、我之前已经讨论过这个主题、但我想分享一些信息、并可能获取一些信息。  

我目前以120VAC 的速率运行、并从评估板开始保持84VDC 输出。 首先、90W 不是一个困难的停止。 我能够在不改变任何东西的情况下获得更大的功率和良好的波形、可能是150W。 我在电流感应线路上向 R23添加了一个前沿消隐电路、但我认为这并没有太大的作用。 我最大的改进似乎是增加了 C18、即 VBULK 电路上的滤波电容器。 我还分别增加了 LSNS、CS 和 VDD 上的电容 C15、C13和 C7。 我还将电感器增加到了大约170uH、并在输出端增加了2个470uF 电容器。 现在、我能够获得最低250W 的功率、效率为94%、功率因数为0.956、但保持低温却几乎没有必要、现在只是一个风扇。

总结:

 L4 = 170uH

 输出电容器= 4x 470uH

 C7 = 2.67uF

 C15 = 1.21uF

 C18 = 1.2uF

 前沿消隐-与 MMBT2222基极串联的0.01uF 电容(基极至 R19、集电极至 CS、发射极至 GND)

现在、这里是我遇到问题的地方。 在下面的屏幕截图中、阴影部分是在 TP11上看到的交流曲线顶部、TP6上有接地线夹(范围无论如何都是浮动的)。 放大显示、每个其他脉冲都有一个圆顶而不是倾斜顶。 我已将 R19从1 150R 降低到50R 电阻器、将 C11增加到1uF、将 R1更改为100R、并尝试在 VBULK、LSNS 和 CS 上使用各种较大的电容器。 全部无效。

有人有什么想法吗? 我不知道它为什么这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick  

    TP11-GND 是 Q5和 R19之间的压降、需要澄清的是、您能否检查 TP11-TP9的电压波形?\

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    该波形是相同的。 问题似乎是我添加到 C18的1uF。 这现在是0.22uF、看起来并没有这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    很高兴知道您解决了该问题。 然后螺纹闭合。