This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:802.3bt 3类 PD 参考设计

Guru**** 2535260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758EVM-080, TPS23758, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008084/tps23731-802-3bt-type3-class3-pd-reference-design

器件型号:TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS23758EVM-080TPS23758

 各位专家、您好!

   我正在寻找一种可支持802.3bt 3类 PD 的参考设计。  您是否会 建议一个参考设计,我可以在设计中直接使用该设计,而无需修改。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提问。

     

    您的设计的输出电压和最大功率是多少?

     

    基于此、我可以帮助为您推荐参考设计。

     

    此致、
    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  输出为5V2.65A。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于5V/13W (3类)功率级别、我建议使用 TPS23758EVM-080设计。

    这是一个使用 TPS23758的5V 同步整流高效13W 解决方案。

    此致、

    Brett Colteaux  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

         谢谢。  这是否符合 802.3bt 3类3类规范、我的意思是该 PD 设计是否可以连接到3类 bt PSE?  

    BTW、您 能帮我 获取此设计的 PCB 和原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS23758符合 IEEE 802.3at 标准、由于 IEEE 802.3bt 向后兼容 IEEE 802.3at、因此连接到.bt 兼容型 PSE 时不应存在互操作性问题。

    是的、我可以共享文件。 我已在 E2E 上向您发送朋友请求、请接受、我将通过信使发送文件。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。  

    此致、

    Brett Colteaux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

        感谢您的回答。 我接受了朋友邀请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、  

    我已通过私人信使发送文件。

    谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

         刚才对兼容性有了进一步的问题。 据我所知、bt 支持自动分级功能、因此为了完全支持 bt 相关的新功能、PD 端是否需要考虑任何设计注意事项?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、  

    PD 不需要支持 Auto Class 以符合 IEEE802.3.bt 标准。 Auto-Class 是一项功能,可帮助 PSE 在不使用 LLDP (使用代码)的情况下微调功率预算。 它专为 PoE 照明应用(通常在工厂中)而设计。 大多数应用不需要 Auto Class、因此它不是标准要求。

    因此、不需要由于 Auto Class 而进行任何更改。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

         我的终端客户坚持使用 TPS23731 。 您是否有 适用于5V/13W (3类)功率级别的此器件参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett、

         您也可以向我分享 TPS23731 EVM 设计吗?  我的终端客户坚持使用包含 bt 功能的 TPS23731器件。  此外、如果需要对此 EVM 设计进行调优以支持5V2.65A 13W、敬请告知。 BTW、 这适用于 AP 应用。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请接受我的连接请求、我可以通过私人信使发送文件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

         谢谢。 我已接受您的邀请。  另外、请建议将此4级设计调整为3级。 我应该注意什么?

    t