主题中讨论的其他器件:TPS23758EVM-080、 TPS23758、
各位专家、您好!
我正在寻找一种可支持802.3bt 3类 PD 的参考设计。 您是否会 建议一个参考设计,我可以在设计中直接使用该设计,而无需修改。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我正在寻找一种可支持802.3bt 3类 PD 的参考设计。 您是否会 建议一个参考设计,我可以在设计中直接使用该设计,而无需修改。 谢谢。
您好!
TPS23758符合 IEEE 802.3at 标准、由于 IEEE 802.3bt 向后兼容 IEEE 802.3at、因此连接到.bt 兼容型 PSE 时不应存在互操作性问题。
是的、我可以共享文件。 我已在 E2E 上向您发送朋友请求、请接受、我将通过信使发送文件。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Brett Colteaux
您好、Yuan、
PD 不需要支持 Auto Class 以符合 IEEE802.3.bt 标准。 Auto-Class 是一项功能,可帮助 PSE 在不使用 LLDP (使用代码)的情况下微调功率预算。 它专为 PoE 照明应用(通常在工厂中)而设计。 大多数应用不需要 Auto Class、因此它不是标准要求。
因此、不需要由于 Auto Class 而进行任何更改。 谢谢!
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师