This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:启动序列问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010204/tps7a91-start-up-sequence-issue

器件型号:TPS7A91

大家好、

我的客户正在使用 我们的 TPS7A9101DSKR 。  时序图中的电流、如下所示。  

他们想知道 为什么输出电压在 EN 触发前上升、以及如何加以改进? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我目前正在审核您的问题、并应在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我在我们的存档中找不到任何相关内容、因此我测试了 EVM、但 EVM 上也没有发生这种情况。  问题出在安装了该线性稳压器的系统中。  我首先要确保彻底清洁电路板、以确保设计中没有漏电路径。  我还将回顾输出端可能存在哪些泄漏路径、这些泄漏路径可能会在 LDO 输出启用之前意外上拉 LDO 输出。

    通道1 =绿色= Vin = 4V
    通道2 =蓝色= Vout
    通道3 =黄色= Ven = 4Vpk

    图相同、但放大了更多、以确认 Vout 不会过早上升。

    谢谢、

    斯蒂芬