请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A91 大家好、
我的客户正在使用 我们的 TPS7A9101DSKR 。 时序图中的电流、如下所示。
他们想知道 为什么输出电压在 EN 触发前上升、以及如何加以改进? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 我们的 TPS7A9101DSKR 。 时序图中的电流、如下所示。
他们想知道 为什么输出电压在 EN 触发前上升、以及如何加以改进? 谢谢。
您好、Feng、
我在我们的存档中找不到任何相关内容、因此我测试了 EVM、但 EVM 上也没有发生这种情况。 问题出在安装了该线性稳压器的系统中。 我首先要确保彻底清洁电路板、以确保设计中没有漏电路径。 我还将回顾输出端可能存在哪些泄漏路径、这些泄漏路径可能会在 LDO 输出启用之前意外上拉 LDO 输出。
通道1 =绿色= Vin = 4V
通道2 =蓝色= Vout
通道3 =黄色= Ven = 4Vpk
图相同、但放大了更多、以确认 Vout 不会过早上升。
谢谢、
斯蒂芬