This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:LM61495QRPHT-Q1

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010159/lm61495-q1-lm61495qrpht-q1

器件型号:LM61495-Q1

你(们)好 团队

我上次在您的帮助下构建的电路板工作正常。 谢谢你。 我有一个问题要问你。 目前、L43的价值为2.4uH、但市场上没有股票、
因此、我想知道它是否可以应用2.2uH 以实现相同的性能。 如果可以更改它、是否有其他影响? 器件值是否有任何变化?
首先、我想知道是否存在任何性能问题。

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以很好地听到应用中的电路工作正常。 将 L43电感器从2.4uH 更改为2.2uH 不应导致这种差异。

    一般的想法是、在固定开关频率和输入/输出运行条件下、较低的电感器将具有稍高的电感器纹波电流。  

    但是、由于2.4uH 和2.2uH 彼此非常接近、因此您可以预期相似的电气性能。  

    此致、

    Jimmy