请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495-Q1 你(们)好 团队
我上次在您的帮助下构建的电路板工作正常。 谢谢你。 我有一个问题要问你。 目前、L43的价值为2.4uH、但市场上没有股票、
因此、我想知道它是否可以应用2.2uH 以实现相同的性能。 如果可以更改它、是否有其他影响? 器件值是否有任何变化?
首先、我想知道是否存在任何性能问题。

此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 团队
我上次在您的帮助下构建的电路板工作正常。 谢谢你。 我有一个问题要问你。 目前、L43的价值为2.4uH、但市场上没有股票、
因此、我想知道它是否可以应用2.2uH 以实现相同的性能。 如果可以更改它、是否有其他影响? 器件值是否有任何变化?
首先、我想知道是否存在任何性能问题。

此致。