This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610994输出电压异常

Guru**** 2516220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010129/tps61099-tps610994-output-voltage-abnormal

器件型号:TPS61099

大家好、

我的客户正在使用 TPS610994从+2.8V 升压到+3.3V、负载约为30~70uA 输出、但客户有时会获得+5.XV 输出电压。

如果客户将输出接地短路并释放、则输出电压可以恢复到正常的+3.3V 输出。  

它们还在输出端增加了5K 欧姆、并且在某些时候仍然存在相同的问题。 在下面列出了客户的原理图、请帮助检查和评论。 谢谢。  

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TPS610994需要将 FB 连接到 GND 以确保正常运行。 请询问客户 FB 到 GND 短路并再次测试。 谢谢!

    -文豪