请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61099 大家好、
我的客户正在使用 TPS610994从+2.8V 升压到+3.3V、负载约为30~70uA 输出、但客户有时会获得+5.XV 输出电压。
如果客户将输出接地短路并释放、则输出电压可以恢复到正常的+3.3V 输出。
它们还在输出端增加了5K 欧姆、并且在某些时候仍然存在相同的问题。 在下面列出了客户的原理图、请帮助检查和评论。 谢谢。

周德熙