你好
请注意、我们的产品的生产版本存在问题。
我们在设计用于内部测试的电路板中使用了相同的原理图、它工作正常、但当我们重新设计 PCB 时、IC 停止工作。
当我们连接电池时、系统工作正常、当我们连接 USB 连接器时、充电器不工作、情况如下:
-PG 为低电平,但每250ms 返回高电平大约10ms。
状态输出是高修正值。
这是原理图。
注:
C33实际为44uF、R8=R7 =470欧姆、OTG 悬空(我们还尝试了10k 下拉、但没有任何变化、第一个内部测试 PCB 中的 OTG 悬空)。
-我们尝试将 D+和 D-连接到 USB 连接器,将200欧姆连接在一起,并将0欧姆连接在一起,结果相同
在用于内部测试的 PCB 中、L2为4、7uH、它起作用、但在新 PCB 中不起作用、因此、鉴于您不建议使用大于2、2uH 的电感器、我在新 PCB 中以1uH 通过了测试
下面是不同缩放视图中的一些信号屏幕截图。
VBAT 和 VSYS 似乎是5V、这会导致我的数字示波器受到限制、但实际上它们是必须的8V。
如果您无法准确地看到屏幕截图的标签、它们是(从上到下) VREGN、VBUS、VBAT、VSYS、VPMID、 VSW
我读出、如果 VREGN 未启动(我想在电路中发生)、可能会导致电源未通过验证、但我在 VBUS 信号中看不到任何问题。
此外、我尝试在电路附近直接提供5V 电源、但没有任何变化。
如果我可以返回 PCB 进行内部测试、但我们受到产品塑料外壳的限制。
请告诉我问题出在哪???
谢谢、致以诚挚的问候。