This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:具有2个 BQ 的20S 配置的实现查询。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009768/bq76930-implementation-inquiry-for-20s-configuration-with-2-bqs

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093MSP430G2553

我有两个问题。
通过参考"TIDA-01093"、两个 BQ76930s 连接到控制20s。
但是、对于如何控制两个 BQ76930s、没有软件参考。

1.是否有任何用于控制2个 BQ76930的参考软件?
2. I2C 和 SMBus 之间的差异是否只是物理规格的差异?
从我的角度来看、这两种协议是相同的。
我想错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制2个 BQ76930s 应该类似于控制单个器件、但每个器件都有自己的 I2C 地址。 与单个器件通信的软件取决于您的主机控制器。  例如、SLVA626B 描述了如何使用 MSP430G2553实现它。

    至于第二个问题、这两个问题在块读取和写入协议方面也存在差异。   更多详细信息、请参见 SLOA132。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我更想基于您提供的数据。