请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:TIDA-01093、 MSP430G2553
我有两个问题。
通过参考"TIDA-01093"、两个 BQ76930s 连接到控制20s。
但是、对于如何控制两个 BQ76930s、没有软件参考。
1.是否有任何用于控制2个 BQ76930的参考软件?
2. I2C 和 SMBus 之间的差异是否只是物理规格的差异?
从我的角度来看、这两种协议是相同的。
我想错了吗?