This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7138:如何在高电压?中使用 UCD7138

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007200/ucd7138-how-to-use-ucd7138-in-high-voltage

器件型号:UCD7138

我想在400V Mos 驱动,中使用 UCD7138我使用650V 低电流 MOS 来阻断 VD,、但这个 MOS‘s 关断时间 比主 MOS 导通时间长,这是否会破坏 UCD7138?如果是,在这种情况下如何使用 ucd7138?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 MOS‘s  第三象限时间,如果 UCD7138不能被使用,有另外一种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jichao、

    650V 过高、我们没有看到过这样的应用。 如果输出电压过高、您需要具有较大 RDSON 的高额定电压 MOSFET、也许您可以使用快速恢复二极管进行整流。  

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要关闭此主题。 如果您有更多问题、请打开一个新主题。