请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD7138 我想在400V Mos 驱动,中使用 UCD7138我使用650V 低电流 MOS 来阻断 VD,、但这个 MOS‘s 关断时间 比主 MOS 导通时间长,这是否会破坏 UCD7138?如果是,在这种情况下如何使用 ucd7138?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.