尊敬的支持:
我正在使用符合 BQ51003 Qi WCP 1.2标准的充电器。 原理图上的值不是现在使用的基于 BQ51003 EVM 板的值。 该器件封装在一个1mm 厚的 PLA 3D 打印外壳中、线圈 WR222230-26M8-G 27.20uH 朝向塑料、铁氧体接触电池、其顶部有 PCB。
我按照步骤计算 C1、C2匹配电容器、以调整线圈。
1.在外壳自由空间外测量线圈= 27.20uH
2.将线圈与所有组件、电池和电路板一起放在外壳中。 测量值为25.92uH
3.使用数据表提供的公式,计算出的 C1为97.72nF -使用100nF。 C2计算结果为940pF、使用820pF||120pF = 940pF
焊接组件、100nF、额定电压为16V (没有50V)、其他为50V。 不确定这是否是问题
5. 我将设备放在垫子上,垫子开始闪烁。 我将示波器置于 RECT 输出端、我看到它上升、我还看到调制方式。 输出端连接的 LED 闪烁、但不会像我将手机放在上面一样稳定。
6.尝试将电阻器 ROS1 (R37)移动到 ROS2 (R36) 20K 不会产生影响
7.调整了 R34 392欧姆。 最初为110欧姆、而 EVM 没有产生影响。
那么、我还可以执行哪些其他故障排除步骤? 问题是否是线圈未调谐? 方程式跟在字母后面-那么为什么它不锁定呢? 如果您有示波器屏幕截图建议、我也可以添加该建议。 我还应该提到、一段时间后、LED 停止闪烁、我无法再让它这么做了。 不确定电池是否处于完全充电状态、并且没有从充电器拉出更多负载电流。 我还将尝试使用放电的电池。
我们非常感谢您的帮助。
2021年6月7日
在去耦电容器的 OUT 引脚上添加了一个电阻负载。 输出导通时间为每2.5秒94ms。 它不会始终打开。 状态 LED 随着脉冲而闪烁、但不会持续亮起。 是否有任何想法正在发生什么? 是通信、调优还是其他? 是否有人可以帮助我解决这个问题?


VRECT 输出去耦电容器处的 VRECT 洋红色迹线。 电压摆幅很高。

2021年6月7日、由于某种原因、我无法回复这些主题帖。
-我看到并阅读了您发送的感谢帖子。
我不知道为什么它不会锁定。 充电器板 LED 持续闪烁、 连接到 CHG_N 的 BQ51003 OUT 引脚上的状态 LED 也会闪烁、 并最终停止。
-我移除了热敏电阻并 在 TS-CTRL 引脚中分流了10K 电阻、但它没有什么影响...
-我相信线圈 是根据 数据表上的公式调整的。 我不能完全确定为什么它拒绝合作。 我正在使用正确的线圈27uH。
-VRECT 尝试变为高电平,然后关闭。 我不确定是否有太多的功率 达到裸片中的结温并关断。 负载从其@ 5V 上拉取200mA。 它不会继续保持。
2021年6月7日下午1:20 PST
VECT 捕获的检测效果越好。 电压似乎达到10.10V、请参阅 VRECT 的示波器屏幕截图。 VRECT 幅度~10V、持续时间为70msec、并在大约800msec 时重复...

阅读另一家供应商提供的另一个数据表、他们明确地说将组件(接收器)放置在 TX 线圈顶部、测量 Ls 方程看起来与 TI 类似、因此我尝试过、但也没有解决。 电感快至29.9uH。 我还应该注意的是、我使用 L/C 仪表测量电感、但它没有输出1Vrms、正如数据表中所说的那样。 我不确定这是否是根本原因。 我使用的 L/C 仪表是 UCTRONICS L/C 仪表(https://www.amazon.com/UCTRONICS-Precision-Capacitor-Inductive-Capacitance/dp/B0856RCWBJ/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=UCTRONICS+High+Precision+Handheld+LC+Inductor+Capacitor+Tester%2C+Inductive+Capacitance+Meter+Kit%2C+1pF-100mF%2C+1uH-100H&qid=1623101912&sr=8-1)。 它可以准确测量我向其提供的电感器、这是一项很好的工作。 我尚未测量它输出的输出电压。 这是问题吗?