This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:BQ51003未开启

Guru**** 2507355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007121/bq51003-bq51003-not-turning-on

器件型号:BQ51003

尊敬的支持:

我正在使用符合 BQ51003 Qi WCP 1.2标准的充电器。  原理图上的值不是现在使用的基于 BQ51003 EVM 板的值。 该器件封装在一个1mm 厚的 PLA 3D 打印外壳中、线圈 WR222230-26M8-G 27.20uH 朝向塑料、铁氧体接触电池、其顶部有 PCB。

我按照步骤计算 C1、C2匹配电容器、以调整线圈。

1.在外壳自由空间外测量线圈= 27.20uH

2.将线圈与所有组件、电池和电路板一起放在外壳中。  测量值为25.92uH

3.使用数据表提供的公式,计算出的 C1为97.72nF -使用100nF。  C2计算结果为940pF、使用820pF||120pF = 940pF

焊接组件、100nF、额定电压为16V (没有50V)、其他为50V。  不确定这是否是问题

5. 我将设备放在垫子上,垫子开始闪烁。  我将示波器置于 RECT 输出端、我看到它上升、我还看到调制方式。  输出端连接的 LED 闪烁、但不会像我将手机放在上面一样稳定。

6.尝试将电阻器 ROS1 (R37)移动到 ROS2 (R36) 20K 不会产生影响

7.调整了 R34 392欧姆。  最初为110欧姆、而 EVM 没有产生影响。

那么、我还可以执行哪些其他故障排除步骤?  问题是否是线圈未调谐? 方程式跟在字母后面-那么为什么它不锁定呢?  如果您有示波器屏幕截图建议、我也可以添加该建议。  我还应该提到、一段时间后、LED 停止闪烁、我无法再让它这么做了。  不确定电池是否处于完全充电状态、并且没有从充电器拉出更多负载电流。  我还将尝试使用放电的电池。

我们非常感谢您的帮助。

2021年6月7日

在去耦电容器的 OUT 引脚上添加了一个电阻负载。  输出导通时间为每2.5秒94ms。 它不会始终打开。  状态 LED 随着脉冲而闪烁、但不会持续亮起。  是否有任何想法正在发生什么?  是通信、调优还是其他?  是否有人可以帮助我解决这个问题?

 VRECT 输出去耦电容器处的 VRECT 洋红色迹线。 电压摆幅很高。

2021年6月7日、由于某种原因、我无法回复这些主题帖。   

-我看到并阅读了您发送的感谢帖子。  

我不知道为什么它不会锁定。  充电器板 LED 持续闪烁、 连接到 CHG_N 的 BQ51003 OUT 引脚上的状态 LED 也会闪烁、 并最终停止。

-我移除了热敏电阻并 在 TS-CTRL 引脚中分流了10K 电阻、但它没有什么影响...  

-我相信线圈 是根据 数据表上的公式调整的。  我不能完全确定为什么它拒绝合作。  我正在使用正确的线圈27uH。

-VRECT 尝试变为高电平,然后关闭。  我不确定是否有太多的功率 达到裸片中的结温并关断。   负载从其@ 5V 上拉取200mA。  它不会继续保持。  

2021年6月7日下午1:20 PST

VECT 捕获的检测效果越好。  电压似乎达到10.10V、请参阅 VRECT 的示波器屏幕截图。  VRECT 幅度~10V、持续时间为70msec、并在大约800msec 时重复...

阅读另一家供应商提供的另一个数据表、他们明确地说将组件(接收器)放置在 TX 线圈顶部、测量 Ls 方程看起来与 TI 类似、因此我尝试过、但也没有解决。  电感快至29.9uH。  我还应该注意的是、我使用 L/C 仪表测量电感、但它没有输出1Vrms、正如数据表中所说的那样。  我不确定这是否是根本原因。  我使用的 L/C 仪表是 UCTRONICS L/C 仪表(https://www.amazon.com/UCTRONICS-Precision-Capacitor-Inductive-Capacitance/dp/B0856RCWBJ/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=UCTRONICS+High+Precision+Handheld+LC+Inductor+Capacitor+Tester%2C+Inductive+Capacitance+Meter+Kit%2C+1pF-100mF%2C+1uH-100H&qid=1623101912&sr=8-1)。  它可以准确测量我向其提供的电感器、这是一项很好的工作。  我尚未测量它输出的输出电压。  这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您是否能够显示 VRECT 处的波形?  

    此外、请随时查看无线电源接收器的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910420/faq-startup-troubleshooting-for-wireless-power-rx

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您... 我看到过这些职位,但不幸的是,我没有找到我的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我已将 VRECT 波形设置为10V。  您能描述测量 Ls 的正确方法吗?  您是否需要将我的器件放在 TX 充电垫的顶部并进行测量?  我没有1Vrms L/C 表。 我正在使用 这个 https://www.amazon.com/UCTRONICS-Precision-Capacitor-Inductive-Capacitance/dp/B0856RCWBJ/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=UCTRONICS+High+Precision+Handheld+LC+Inductor+Capacitor+Tester%2C+Inductive+Capacitance+Meter+Kit%2C+1pF-100mF%2C+1uH-100H&qid=1623101912&sr=8-1

    做得不错  无论如何、I PLA 外壳、线圈朝下、铁氧体面向电池、锂聚合物电池上方是 PCB。  Ls 是这样测量的、我已经发布了计算结果。  然后、我读取了不同供应商的 IC、它们具有相同的公式、但他们说测量 Ls 以将堆栈放置在 TX 焊盘上-我没有打开 TX 焊盘。  在 TX 焊盘关闭时,我测量了 Ls,测量值略高。  使用该测量值、将 C1重新调整到84nF 左右、在该条件下 LS'= 29.9uH。  仍然是同一个问题。  它不会锁定。  TX 焊盘闪烁。  下面是 VRECT (品红色)的捕获、黄色已用完。  它不会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的更新、我看到您已更新了该主题、提供了更多信息。  

    VRECT 摆幅看起来很高、但由于它不超过15V OVP 点、这应该是可以的。 这可能是通信错误。  

    我们可以尝试调整 COMM 1和2电容器。 您能否尝试以下值:

    • 将 COMM 1&2电容器更改为47nF?
    • 将 COMM 1&2更改为串联电容(C1)的10%、20%和30%?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anthony。。。  我将电容器 COMM1和 COMM2替换为47nF、结果如下。  输入电压大约为14V。 焊盘继续闪烁、不会锁定稳定的 LED。 我将进行以下更改并尝试

    我将使用发布结果

    C1的10%、20%和30%、此时它设置为84.2nF (82nF||2.2nF)。  

    10%*C1 = 8.42nF

    20%*C1 =16.84nF

    30%*C1 =25.26 (最接近22nF||3.3nF 25.3nF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    这里是 VRECT (洋红色)、VOUT (黄色)、两侧均为 COMM1、COMM2 @ C1或8.2nF 的10%。  它不会锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Anthony。。。

    这是 COMM1和 COMM2上20% C1或16.4nF 的 VRECT。  充电板仍然闪烁、有时我注意到 VRECT 脉冲时间比图像中显示的时间长81ms -在这种情况下、充电板闪烁的速度更快、短脉冲请参阅下文。 另外、为了使其处于该模式、我必须从焊盘上下提起我的器件、多次在空气中等待大约5秒钟、然后将其放在焊盘上。  它只会间歇性发生、并且不可重复。  很难捕捉第二张图片。

    问题

    现在、BQ510003输出引脚到接地端的输出端有一个负载电阻、拉取5V/25Ohm=0.2A。  如果没有负载、充电器是否仍然打开-假设一切都很完美。  我想知道、当器件中的负载电流降至10mA 左右或更低时、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    以下是 COMM1和 COMM2上30%*或25.3nF。  输出电压高达5.4V。  已尝试将器件从焊盘上提起、以查看是否可以将其锁定。  可能 H 场现在太强了、它正在关闭。  不确定。

    在本例中、波形看起来不同、结果出来了、而在其他情况下、波形没有出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我可以执行其他测试吗?  您是否看过 VRECT 测量结果?  尽管完成了所有 C1、C2组件更新、COMM1、COMM2更新、但设备不会锁定在充电板上。  我在 TS-CTRL 上放置了10K 接地端、通过传递热敏电阻确保器件因任何温度而关断。 从 VRECT 到 FOD 的20K 电阻器、并将 RLIM 设置为大约200mA。  使用的线圈为27uH、测量的 LS 在自由空间(外部线圈本身)、双向测量 Ls。  一种方法是测量外壳内部的 Ls、另一种方法是测量外壳中的线圈、但放置在充电垫上。  我问哪一种方法是正确的,我还没有得到澄清。  我还不清楚数据表中的图表。  我不知道我是否必须使用这些规格构建固定装置。  具有类似 IC 的其他供应商说将器件放在充电垫上以测量 Ls。  

    请告知我还可以尝试什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    [引用 userid="489128" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007121/bq51003-bq51003-not-turning-on/3727093 #3727093"]外壳 内的一种测量方法是测量 LS'、另一种测量方法是测量外壳内的线圈、但放置在充电垫上。  我问哪一种方法是正确的、我还没有得到澄清。[/引述]

    最好使用外壳/外壳进行测量。 在第二幅图像中、您认为该器件最适合测量。 检测到 USB 闪存驱动器的含义是什么? 这是一个示波器功能还是您的应用中会发生什么情况?

    您是否还能够显示更宽范围的此类内容? RX 看起来仍然在通信、需要几 ms 的时间才能输出完全导通。  

    Ls 测量值应在主屏蔽层而非充电器焊盘的顶部进行测量。  

    您能否进行这些测量并为 C1提供新的计算?

    [引用 userid="489128" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007121/bq51003-bq51003-not-turning-on/3724710 #3724710"]BQ510003输出引脚到接地端的输出端现在有一个负载电阻、拉取5V/25Ohm=0.2A。  如果没有负载、充电器是否仍然打开-假设一切都很完美。  我想知道、当器件中的负载电流降至大约10mA 或更低时会发生什么情况。

    是的、您可以找到图35以显示无负载运行情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将返回到 COMM1、COMM2、C1的20%。  我将在下面显示的堆栈中测量 Ls、因为我的外壳不在充电垫的顶部。  我也这样做了,但我将再次这样做。  计算结果发布在第一条消息中以供参考。

    下面是堆栈的横截面。  我还可以在线圈和电池之间添加铁氧体材料表、以进行第二次测试、看看这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我感谢您提供的信息、并期待您的结果!

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我再次尝试、在线圈和电池38M3010AA1212 (1934-1086-ND DigiKey)之间添加了铁氧体表、以确定电池的尺寸。 剥离粘合剂、并连接到蓄电池表面。

    再次测量 Ls、计算结果附在下方。

    C1的结果是94nF、C2 940pF、线圈和电池之间有铁氧体。  测量结果如下所示。

    我没有更改 COMM1、COMM2将其保留为22nF。  我仅更新了 C1、C2组件、这次我看到 CHG 状态 LED 亮起、并按预期提供5V 输出。

    这是很难弄清楚的。  我曾说过、由于电池和电路板彼此靠近、因此需要更多的铁氧体磁芯来将其与线圈隔离。   希望其他人可以从这种广泛的故障排除中受益、最终获得成功。

    此致、

    Robert