请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS54340、 LMR14020
大家好、
现在有 LMR14020-Q1 EMI 问题!
由于材料短缺、客户将 TPS54340替换为 LMR14020 (引脚对引脚)、
发送 ITU-T 认证、并获悉 EMI 峰值为9K。
交叉比较证实了这是由 LMR14020替代的结果造成的。 此问题的原因是什么? 有办法解决这个问题、谢谢!