This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:EMI 问题"9K Peak 出现在音频输出&quot 上;

Guru**** 2504115 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1, TPS54340, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009444/lmr14020-q1-emi-issue-9k-peak-appears-on-the-audio-output

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54340LMR14020

大家好、

现在有 LMR14020-Q1 EMI 问题!

由于材料短缺、客户将 TPS54340替换为 LMR14020 (引脚对引脚)、
发送 ITU-T 认证、并获悉 EMI 峰值为9K。
交叉比较证实了这是由 LMR14020替代的结果造成的。 此问题的原因是什么? 有办法解决这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    我从未在这种低频范围内看到过传导 EMI 的结果。 传导 EMI 测试通常在100kHz 至30MHz 的 AM 频带内进行。 该峰值远低于 AM 频带。 传导测试是否失败?

    无论如何、多个推测:

    • 器件之间可能存在一些内部差异
    • 放置输入 EMI 滤波器可以始终解决这一问题。 请参阅以下应用手册: SNVA489SNVA886SNVA755
    • 我建议放置一些高频电容器、但我们要处理的峰值是如此低的频率。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    非常感谢您的帮助和反馈!

    我将与客户、Thx 密切讨论此案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何时候。 我们随时为您提供帮助。

    此致、
    Alejandro