您好!
您能告诉我 BQ25790 OTG 运行情况。
在 OTG 运行期间是否可以动态更改升压电压?
2. OTG 是否有最大输出功率调节?
例如、是否可以将单节电池电压(2.8V~4.4V)升压到22V/3.32A?
BQ25790是否具有 OTG 限制等保护功能? 
此致
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusuke -San、
关于第1条,是的。
关于2、如果您禁用电池放电调节、Q1 (7.5A 最小值)或 Q2 (10A 最小值)的逐周期电流限制将限制输出功率、导致 VBUS 下降。 如果您的客户想要硬停、他们可以使用 IBAT_OCP (9.3A 分钟)。 组装外部运输 FET (SFET)、SFET_Present 位设置为1、EN_BATOC 位设置为1时、可提供电池过流保护。 当放电电流超过 IBAT_OCP 时、SFET 关闭以停止放电电流。
此致、
Jeff
尊敬的 JEFF-SAN:
感谢您的解释。
我了解 REG0D 和 REG14的设置。
> 如果禁用电池放电调节,Q1 (7.5A 最小值)或 Q2 (10A 最小值)的逐周期电流限制将限制输出>功率,导致 VBUS 下降。 如果您的客户想要硬停、他们可以使用 IBAT_OCP (9.3A 分钟)。
数据表中是否列出了 Q1 (7.5A)和 Q2 (10A)的限值?
我们计算最大 OTG 电流的基础是什么?
例如、您能否告诉我电池电压为2.8V、OTG 输出为20V 的情况?
此致
Yusuke