This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:关于 OTG 模式

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008233/bq25790-about-otg-mode

器件型号:BQ25790

您好!

您能告诉我 BQ25790 OTG 运行情况。

在 OTG 运行期间是否可以动态更改升压电压?

2. OTG 是否有最大输出功率调节?
例如、是否可以将单节电池电压(2.8V~4.4V)升压到22V/3.32A?
   BQ25790是否具有 OTG 限制等保护功能?

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    关于第1条,是的。

    关于2、如果您禁用电池放电调节、Q1 (7.5A 最小值)或 Q2 (10A 最小值)的逐周期电流限制将限制输出功率、导致 VBUS 下降。  如果您的客户想要硬停、他们可以使用 IBAT_OCP (9.3A 分钟)。  组装外部运输 FET (SFET)、SFET_Present 位设置为1、EN_BATOC 位设置为1时、可提供电池过流保护。 当放电电流超过 IBAT_OCP 时、SFET 关闭以停止放电电流。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的友好支持。
    电气特性中是否列出了 OTG 的电流限制?
    这是否意味着与 IBUS OCP 规范相同?



    我想知道实现 OTG 输出电流最大化的确切规格。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    iBus_OCP 仅用于正向充电模式。  对于最大 OTG 电流、我建议禁用 IBAT_DCHRG (REG0x0Db6:)和禁用 IOTG_LIMIT (REG0x14b2)。  然后、最大 OTG 电流将受到最大输入电流的限制、这受逐周期电流限制的限制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的解释。
    我了解 REG0D 和 REG14的设置。

    > 如果禁用电池放电调节,Q1 (7.5A 最小值) Q2 (10A 最小值)的逐周期电流限制将限制输出>功率,导致 VBUS 下降。  如果您的客户想要硬停、他们可以使用 IBAT_OCP (9.3A 分钟)。

    数据表中是否列出了 Q1 (7.5A)和 Q2 (10A)的限值?
    我们计算最大 OTG 电流的基础是什么?
    例如、您能否告诉我电池电压为2.8V、OTG 输出为20V 的情况?

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    逐周期限制值不在数据表中。  估算 CCM 升压转换器功率要求的最简单方法是使用效率功率平衡、eff = Pout/Pin = 20V * IOTG/(2.8V* IBAT)。  遗憾的是、我没有关于低效率的数据、但它会快速降低、可能低于80%。   

    此致、

    Jeff