Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS92360
主题中讨论的其他器件: TPS92360
你(们)好
我将驱动14个灯串、每个灯串3个 LED 的白光 LED 组合
所有14个灯串 必须按 下图所示连接在一起
每个灯串电流最大为3-4mA,总共42mA-56mA ,每个 LED 的预期电压为3V
需要您对最佳 串配置的建议-对于我的设计、使用 TI TPS92390组件的1、2、3或4个通道 可实现最佳电流精度
此外、我没有看到 温度稳定性图来确保照明在温度上保持稳定