This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:最佳串配置

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008708/tps92390-the-best-string-configuration

器件型号:TPS92390
主题中讨论的其他器件: TPS92360

你(们)好

我将驱动14个灯串、每个灯串3个 LED 的白光 LED 组合  

所有14个灯串 必须按 下图所示连接在一起

每个灯串电流最大为3-4mA,总共42mA-56mA ,每个 LED 的预期电压为3V

需要您对最佳 串配置的建议-对于我的设计、使用 TI TPS92390组件的1、2、3或4个通道 可实现最佳电流精度

此外、我没有看到 温度稳定性图来确保照明在温度上保持稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni、

    您可以使用一个通道来获得更好的电流精度。 我们还有单通道器件、例如 TPS92360、但其电流精度可能不是很好。  

    那么、这些 LED 灯串用于什么呢? 可接受的电流精度是多少?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robin

    TPS92360 的运行需要一个外部 PWM、我的产品中唯一的 PWM 位于 另一个电路板中、我将需要通过    一个大型母板对其进行布线。 由于我的产品对噪声极其敏感 、因此我无法使用 此 解决方案

    我的理解是 TPS92390运行不需要外部 PWM、因为我可以使用 DISP_BRT 来控制 LED 亮度     请确认

    由于我的电流要求很小 、~50mA 并且 所有器件输出连接在一起的单串配置提供了电流
      使用 RISET=104Kohm 时至少为4x30mA (数据表第22页:"为了实现高精度 LED 电流、建议将 ILED 电流设置为
      范围为30mA 至200mA。 kΩ、RISET 值的 kΩ 范围为15.6k Ω 至104k Ω。")
      

     如何防止在加电后、在将寄存器 LEDx_CURRENT[11:0]寄存器的 I2C 设置为正确值之前立即提供此过大电流(120mA)?

    在设置 寄存器之前没有看到禁用升压的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni、

    了解。 是的、TPS92360无需 PWM 信号即可控制亮度。

    我很困惑、为什么您需要全部四个通道? 您可以将其他三个通道保持浮动。 我有什么误解吗?  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    不需要、我不需要其他3个通道  

    因此,我可以选择单通道配置(下面用红色圆圈标出),并使其他三个通道保持浮动?

    我的第二个问题(项目3)是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请继续关注这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoni、

    是的。 每个通道的灌电流在上电时禁用、并在接收 I2C 命令后启用。

    BR、

    Robin