This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742频率问题

Guru**** 2386270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008197/ucc28742-ucc28742-frequency-question

器件型号:UCC28742

大家好、

我的客户将 UCC28742用于12V 4A 应用。  

现在、我们有一个问题、即开关频率在满载或较轻负载时始终钳位在25KHz (但在满载时更喜欢钳位在@~ 65KHz)。

我检查了原理图、发现客户使用了500uH 电感器。  实际上、如果在满负载时需要~65KHz、电感应~150uH。 但客户无法重新设计变压器、这种变压器在客户的其他产品中广泛使用。

那么、我们是否有任何权变措施来使转换器在满负载下工作@~65KHz?

如果您需要原理图、我们可以离线进行通信。

非常感谢。