请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28742 大家好、
我的客户将 UCC28742用于12V 4A 应用。
现在、我们有一个问题、即开关频率在满载或较轻负载时始终钳位在25KHz (但在满载时更喜欢钳位在@~ 65KHz)。
我检查了原理图、发现客户使用了500uH 电感器。 实际上、如果在满负载时需要~65KHz、电感应~150uH。 但客户无法重新设计变压器、这种变压器在客户的其他产品中广泛使用。
那么、我们是否有任何权变措施来使转换器在满负载下工作@~65KHz?
如果您需要原理图、我们可以离线进行通信。
非常感谢。
杨