Other Parts Discussed in Thread: LM3630A
专家您好!
我对 LM3630A 有疑问。
我的客户正在评估此器件、但他们面临闪烁问题。
目前、他们尚未找出此问题的根本原因、该问题可能来自 LM3630A。
因此、我想了解 PWM 操作的详细行为并获取您对其用例的意见。
它们在以下情况下使用此器件。
PWM 频率:80kHz
PWM 占空比:2%~100%
寄存器[0x00]:0x17
寄存器[0x01]:0x1B
寄存器[0x02]:0x20
寄存器[0x03]:0xFF
寄存器[0x05]:0x15
寄存器[0x50]:0x03
问题1.
我想该器件在采样周期块将占空比转换为数字线。
然后、该值通过 LPF 块上的移动平均滤波器传递到迟滞和最小块。
这种理解是否正确?
问题2.
当前客户用例上是否存在任何可能导致闪烁的问题?
问题3.
即使 客户在建议的条件下使用此器件、是否有会导致闪烁的用例示例?
我很期待收到您的回复。
此致、
Kazuki Kuramochi